结果:找到" 来“爽”一下,自定义下单参数功能上线。",相关内容1000条
- 来“爽”一下,自定义下单参数功能上线。
- 嘉立创PCB下单界面关健参数默认选项设置上线了:功能超级实用,好用,方便,用板厚初始始举例:如对于板厚,现在客户可以不默认任何板厚,解决了一些客户选错的问题,也解决一些客户,默认选项设置不是1.6,绝大部分是1.2这样就可以把默认选项设置为1.2,大家试试,超爽点击互动地址,可进行互动额点击前往
- 所属专栏: 嘉立创动向 标签: 来“爽”一下,自定义下单参数功能上线。 发帖人:嘉立创运维杨先生 发帖时间:2024-06-26 15:25:00
- 自定义的网络标识符号,从库里拿出来的时候,全局网络名不自动显示
- 第一个网络标签是自己建立的,第二个是系统自带的。我的目的是自己建个3V3网络标签,方便操作。但当把3V3网络标签从库里拿出来,全局网络名不自动显示,还得手动打开,怎么解决。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 自定义网络标识 发帖人:xxzs 发帖时间:2024-03-31 11:28:00
- 什么时候eda专业版可以支持自定义BOM,导出类似InteractiveBOM
- 1.什么时候eda专业版可以支持自定义BOM导出呢?类似AD那样,有一些BOM模板,然后根据模板导出BOM,有时候BOM是需要一个固定格式的,里面包含一些信息,现在的虽然可以定义导出列,但是还是要手动调整bom2.专业版提供了焊接交互工具,但是必须在软件里面,不像InteractiveBOM那样,导出html,然后用其他设备打开,这样在某些场合更实用,或者可以安装插件,提供一些api自己定义插件也可以,像kicad那样
- 所属专栏: 原理图设计 标签: eda专业版,自定义BOM 发帖人:悠悠三千在 发帖时间:2022-09-27 15:18:00
- 搞个自定义图纸搞得好懵
- 看完教程,还是很懵。总是提示库重名,还是啥啥啥的,删了重建也不行。唉,用了10几年的ad,还是先用着吧。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 自定义图纸 发帖人:工程师小二 发帖时间:2022-09-21 09:41:00
- 立创商场一键下单元器件什么怎么算价格的?
- 真想爆粗口,这尼。。。一件下单对新手太不友好了,贵点就贵点,已经不是一点了贵,匹配价格可以差300多,一让新手小白怎么选?坑一个算一个吗,一键下单不是为了方便吗?一套东西你给我匹配出来的价格可以差别这么大,也是醉了
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 一键下单 发帖人:爱喝冰糖红西柚 发帖时间:2022-08-06 12:21:00
- 专业版的一键元器件下单功能
- 工程是从标准版里导进来的,然后使用专业版的一键元器件下单,会出现一大堆报错,请问是什么原因呢,封装是有的,在标准版里是可以的,而且,如果有些在商城里没有,导致元器件没有分配编号的画也不可以进入下单的页面,这点没有标准版人性化
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 专业版的一键元器件下单功能 发帖人:学习路上的知识小白 发帖时间:2022-03-20 22:56:00
- 如何自定义元器件
- 第一次使用EDA,然后看使用手册,只有基础库和元件库可选,如果我要制作一个原理图的模块某个元器件是个小模块PCBA板,我要怎么自定义元器件呢?麻烦高手们指导下,谢谢。
- 所属专栏: PCB设计 标签: 自定义元器件 发帖人:Asheng 发帖时间:2020-10-09 16:56:00
- 嘉立创SMT下单流程介绍(新版本)
- https://www.jlc.com/portal/server_guide_19858.html
- 所属专栏: SMT贴片 标签: 下单 发帖人:熊大 发帖时间:2020-10-07 16:53:00
- 立创EDA下载BOM/坐标不能直接用于嘉立创下SMT订单
- 主要有两个问题1.字符集问题,立创eda下载的是Unicode,而嘉立创采用ANSI或者UTF-8,这个在下载文件的README中有介绍。建议,能够提供相关字符集的下载2.BOM文件标题问题,立创EDA下载的BOM标题栏,第二栏为NAME,嘉立创SMT系统不能识别。需手动改为“COMMENT”,才能实现正常下单。建议修改,或提供嘉立创SMT兼容的额外下载链接
- 所属专栏: PCB设计 标签: SMT下单 发帖人:巧克力回声 发帖时间:2018-06-15 07:49:00
- 由立创贴片时元件的Comment能不能按自己的写?
- 我们请立创贴片提供BOM时,元件的Comment与你SCH库不一样(如511)但DesignitemID还是立创库的(如0603510Ω(5100)1%)对你加工应该有没有影响?版主JLCSMT有这样例子:这里看Comment似乎没有按照立创Sch库格式填写,但是版主又说:按照上图第1处理解按照立创库Comment格式很重要(理解为不能自己改),再按照上图第2处理解为材料是按照立创“编号”为准的与Comment没什么关系(可以自己定义)。而且由此得到一个副产品:可以用你自己的封装(管脚要与立创的一致),只要你填写立创可贴片表里面的材料“编号”就可以了。这就相当于回答了我前面一个“改元件参数后...
- 所属专栏: SMT贴片 标签: SCH BOM 自定义参数 SMT 发帖人:southsun 发帖时间:2018-04-01 10:51:00
返回